Sensirion SFC5500 Digital Multi-Gas Mass Flow Controllers Now Shipping from Mouser
July 6, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking SFC5500 digital multi-gas mass flow controllers from Sensirion.
Sensirion SFC5500 controllers are CMOSens®-based devices that measure gas mass flow by the calorimetric principle based on heat transfer. The controllers achieve unmatched ratings for speed, accuracy, and repeatability at a very attractive system cost. A heater element on a thermally insulated membrane and two thermopiles located upstream and downstream are integrated on a single silicon chip. In the presence of gas flow, the temperature distribution up and downstream is disturbed. This asymmetry is then measured. A larger channel design makes the device more robust against particles, clogging, and humidified gases. Due to the compact single-chip design and mounting between metal parts, CMOSens-based sensors are also very resistant to electromagnetic disturbances (EMC).
Applications for the controllers include analytical instruments, bioreactors, medical equipment, process control, and industrial automation.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/sensirion/sensirion-sfc5500-controllers/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.