Now at Mouser: TE Connectivity’s HTU31 High-Accuracy Humidity & Temperature Sensors for Harsh Environments

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


Now at Mouser: TE Connectivity’s HTU31 High-Accuracy Humidity & Temperature Sensors for Harsh Enviro

September 30, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now offering the new HTU31 relative humidity sensors from TE Connectivity (TE), a world leader in connectivity and sensors. One of the smallest and most accurate humidity sensors on the market, the compact, high-accuracy sensors deliver reliable performance in harsh environments, including in industrial, automotive, and medical applications.

TE's HTU31 devices — now shipping from Mouser in a digital version, with an analog version coming soon — are surface mount relative humidity sensors with a temperature output. The sensors offer fast response times, precision measurement, and low hysteresis, even when exposed to extreme temperature and humidity environments. The sensors have an operating temperature range of minus 40 degrees to 125 degrees Celsius with a typical accuracy of ±0.2 degrees. Measuring relative humidity from 0 to 100 percent, the sensors offer resolution to 0.01 and an accuracy of ±2 percent.

The HTU31 sensors feature an operating voltage range of 3.3 V to 5.5 V, and maintain an active current consumption of just 450 µA, with sleep modes down to 0.05 µA. The sensors are qualified according to AEC Q100 Grade 1 standards and are housed in a compact, 6-pin DFN package measuring 2.5 mm × 2.5 mm × 0.9 mm. In addition to harsh environment performance, the sensors are also suitable for applications such as HVAC, home appliances, respiratory devices, and environmental monitoring solutions.

To learn more about the HTU31 Relative Humidity Sensors from TE Connectivity, visit https://www.mouser.com/new/measurement-specialties/te-htu31-relative-humidity-sensors/.

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

O firmie TE Connectivity

2026 - TE Connectivity Ltd. to warty 14 miliardów dolarów światowy lider w dziedzinie technologii i produkcji, który kształtuje bezpieczniejszą, zrównoważoną, produktywną i połączoną przyszłość. Od ponad 75 lat nasze sprawdzone w najtrudniejszych warunkach roboczych rozwiązania w zakresie łączności i czujników przyczyniają się do postępu w transporcie, przemyśle, technologii medycznej, energetyce, komunikacji danych i produktach AGD. Dzięki 80 000 pracowników, w tym ponad 8000 inżynierów, wspierających klientów w około 140 krajach, firma TE sprawia, że LICZY SIĘ KAŻDE POŁĄCZENIE. Dowiedz się więcej pod adresem www.te.com.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764