Mouser Electronics Now Shipping the Maxim MAXREFDES89# DC Motor Driver mbed Shield

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


Mouser Electronics Now Shipping the Maxim MAXREFDES89# DC Motor Driver mbed Shield

February 2, 2016 - Mouser Electronics, Inc. is now stocking the MAXREFDES89# full-bridge DC motor driver ARM® mbed® shield from Maxim Integrated. The MAXREFDES89# provides developers with a rapid prototyping and development platform for driving up to four brushed DC motors. The board is an mbed-compatible, Arduino-form-factor shield for the rapid development of brushed DC motor applications.

The Maxim MAXREFDES89# shield, available from Mouser Electronics, contains four MAX14871 full-bridge DC motor drivers, one MAX17501 DC-DC converter, four MAX4704 low-voltage 4:1 analog multiplexers, two MAX5387 low-voltage digital potentiometers, and one MAX7300 I/O expander. Each MAX14871 driver provides the necessary functions to drive a brushed DC motor, while the additional parts allow for complete testing and operation in a variety of configurations.

The MAXREFDES89# features a supply voltage range of 7V to 36VDC, depending on the motors used, which can have a continuous current of up to 2A per driver. Developers can use an available mbed shield library, which abstracts the details of interfacing with the supporting hardware of the reference design, to simplify development. The simplicity of brushed motors and the robustness of the MAXREFDES89# shield combine for an ideal solution for prototyping robotics, gaming machines, and industrial automation projects.

To learn more, visit http://www.mouser.com/new/maxim-integrated/maxim-maxrefdes89/.

With its broad product line and unsurpassed customer service, Mouser caters to design engineers and buyers by delivering What's Next in advanced technologies. Mouser offers customers 21 global support locations and the latest, most technologically advanced components for their newest design projects. Mouser Electronics' website is updated daily and searches more than 10 million products to locate over 4 million orderable part numbers available for easy online purchase. Mouser.com also houses an industry-first interactive catalog, data sheets, supplier-specific reference designs, application notes, technical design information, and engineering tools.

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

O firmie Maxim Integrated

2026 - Maxim Integrated, firma inżynierska dla inżynierów, rozwiązuje najtrudniejsze problemy projektantów, umożliwiając im wprowadzanie innowacji konstrukcyjnych. Szeroka oferta firmy w zakresie wysokowydajnych półprzewodników, w połączeniu ze światowej klasy narzędziami i wsparciem technicznym, zapewnia niezbędne rozwiązania analogowe, gwarantujące między innymi wydajne zasilanie, precyzyjne pomiary, niezawodną łączność, solidną ochronę oraz inteligentne przetwarzanie. Projektanci z takich branży, jak motoryzacja, komunikacja, produkty konsumenckie, centra przetwarzania danych, opieka zdrowotna, przemysł oraz IoT (Internet rzeczy), ufają firmie Maxim, gdyż pomaga im ona szybko opracowywać mniejsze, inteligentniejsze i bezpieczniejsze projekty. Dowiedz się więcej pod adresem https://www.maximintegrated.com.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764