Now at Mouser: HARTING’s Standard-Setting T1 Industrial Single Pair Ethernet Products
August 20, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking T1 Industrial single pair Ethernet (SPE) products from HARTING. Selected by the International Electrotechnical Commission (IEC) as the standardized SPE mating face (IEC 63171-6), HARTING's innovative T1 Industrial products enable transmission of data via Ethernet using just two wires, and also offer simultaneous power supply for terminals using Power over Data Line (PoDL).
HARTING T1 Industrial SPE products, available from Mouser Electronics, allow barrier-free connection of sensors, equipment, and actuator technology into the field level using end-to-end IP-based communications, delivering new space and power efficiencies for a range of industrial and communications applications. The products boast a robust industrial design with locking lever protection, high mating cycles, and 360-degree shielding. In addition to the IEC 63171-6 standardized mating face, these T1 Industrial products also meet cabling standards according to ISO/IEC 11801 and TIA 42.
The new devices support the construction of future-proof SPE communication networks, while also offering remote power supply for all PoDL classes. T1 Industrial SPE products simplify parameter setting, initialization, and programming of communication networks, while simultaneously improving the efficiency of equipment set-up, operation, and maintenance.
To learn more about the T1 Industrial SPE Products, visit https://www.mouser.com/new/harting/harting-t1-industrial/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
2026 - HARTING is the gold standard in connectivity for industrial environments and mission-critical applications. As the pioneer in connectivity, HARTING combines the quality and customer service of its family-owned operations with a global footprint backed by in-region manufacturing facilities and local teams with deep engineering expertise.
With a reliable and robust approach to connectivity for any environment, HARTING enables improved efficiency and sustainability and future-proofs the businesses of today to power the innovations of tomorrow.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.