Xilinx’s Kria KR260 Robotics Starter Kit, Now at Mouser, Accelerates Workflows for Roboticists
March 16, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is now stocking the Kria KR260 Robotics Starter Kit from Xilinx. Offering high-performance industrial vision and real-time networking interfaces, this Xilinx starter kit allows roboticists to simplify their workflows when using the Kria K26 system-on-module (SOM). The Kria KR260 Starter Kit supports a range of robotics, machine vision and industrial communication and control applications.
The Xilinx Kria KR260 Robotics Starter Kit, available at Mouser, includes a pre-installed Kria K26 SOM using two 240-pin connectors and I/Os for sensor and network connectivity. The starter kit offers exceptional industrial vision with an SLVS-EC Rx, DisplayPort 1.2a, and four USB 3.0 ports for camera interfaces. The kit’s robust collection of real-time networking interfaces includes four RJ45 Ethernet ports and one SFP+ optics interface for 10GE vision. Featuring native ROS 2 and Ubuntu support along the Kria Robotics Stack (KRS), the Kria KR260 Starter Kit supports ease of development for roboticists and embedded developers alike.
The Kria KR260 Robotics Starter Kit from Xilinx can be easily adapted and scaled using Pmod and Raspberry Pi headers. With a broad Pmod ecosystem, the kit can extend to any sensor or interface.
To learn more about the Xilinx Kria KR260 Robotics Starter Kit visit https://www.mouser.com/new/xilinx/xilinx-kria-kr260-kit/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
2026 - AMD / Xilinx develops highly flexible and adaptive processing platforms that enable rapid innovation across a variety of technologies, from the endpoint to the edge to the cloud. Specializing in programmable logic devices, Xilinx is the semiconductor company that invented the Field Programmable Gate Array (FPGA), the hardware programmable System on Chip (SoC), and the Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP).
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.