STMicroelectronics' STSAFE-L010 SoC, Now Available at Mouser, Offers Security for Consumables, Peripherals, and Accessories

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


Learn more about the STSAFE-L010 SoC
Learn more about the STSAFE-L010 SoC

October 29, 2025Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the STSAFE-L010 authentication system-on-chip (SoC) from STMicroelectronics. The plug-and-play authentication SoC allows users to distinguish genuine products from counterfeits or clones without requiring security expertise. The STSAFE-L010 SoC is mounted directly onto consumables, peripherals, and accessories, including ink cartridges, batteries for industrial equipment, and e-bike motors.

The STSAFE-L010 authentication SoC, now available at Mouser, is a secure element that enables the host system to verify and differentiate between authorized and unauthorized peripherals and consumables. A simple I²C or ST1Wire interface connects the tip to the host device's microcontroller unit (MCU). The STSAFE-L010 authenticates the consumable or peripheral by generating a digital signature in response to a challenge sent by the host. The signature is created using a unique Ed25519 private key, and the challenge can include traceability or zone-specific data for enhanced security. The SoC also supports usage monitoring with secure counters and storage.

The STSAFE-L010's best-in-class hardware includes 32KB of secure nonvolatile memory that can be divided into zones with configurable access. The hardware also offers Flash memory, ten years of data retention at 25ºC, and 100,000 erase/program-cycle endurance at +25°C. The STSAFE-L010 Authentication SoC is available in three package options: the ECOPACK-compliant UFDFPN 8-lead ultra-thin profile fine pitch dual flat package, X2F-PSON6 package, and XDFN3 package for direct contact.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-stsafe-l010-soc/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764