Now Shipping from Mouser: ScioSense AS6040 Ultra Low-Power Ultrasonic Flow Meter
August 5, 2021 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AS6040 ultrasonic flow meter from ScioSense. The ultra-low-power meter is designed for industrial and residential gas meters, and suitable for water meters.
The ScioSense AS6040, available from Mouser Electronics, incorporates four system blocks — supervisor, analog front end, post processing, and interface — to create a single-chip solution for flow rate measurements. The supervisor features an integrated ultra-low-power 32-bit CPU to manage all tasks, making the AS6040 autonomous. The front end integrates a high-voltage driver, an integrated programmable gain amplifier, and an offset-stabilized comparator in the receive path, plus precision time-of-flight measurement, amplitude measurement, and temperature measurement. The meter’s Serial Peripheral Interface (SPI) bus makes it compatible with almost any host microcontroller, simplifying integration.
Mouser also stocks the AS6031 ultrasonic flow meter, which combines precise measurement and complex flow calculation to simplify the design of next-generation ultrasonic water and heat meters. The AS6031 is based on the TDC-GP30 platform and uses the same high-performance front end for driving the transducers and processing the receive signal to extract the time-of-flight information. An additional programmable amplifier allows handling weaker receive amplitudes.
The AS6040 and AS6031 meters are supported by the AS6040 development tool and AS6031 development tool, respectively. Enabling quick and easy start-up and evaluation, the kits support the functionality needed for standard water and heat meters and offer user-friendly configuration.
To learn more about the AS6040, go to https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-as6040-meters/. For more information on the AS6031, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-as6031-soc/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Mouser to wiodący autoryzowany dystrybutor komponentów elektronicznych i automatyki przemysłowej. W naszej ofercie znajduje się ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 producentów – to najszerszy wybór dostępny od ręki. Nasz dział komponentów elektronicznych obsługuje inżynierów projektantów oraz specjalistów ds. zakupów, wprowadzając na rynek nowe produkty z zakresu półprzewodników, elementów pasywnych, złącz oraz powiązanych technologii elektronicznych. Dział automatyki przemysłowej pomaga firmom projektować, tworzyć i utrzymywać urządzenia oraz procesy produkcyjne, dostarczając najnowsze czujniki, panele, sterowniki PLC i układy sterowania silnikami, które są dostępne w magazynie i gotowe do natychmiastowej wysyłki.
Firma Mouser zapewnia najlepszą w swojej klasie obsługę klienta dzięki 28 oddziałom na całym świecie, które oferują wsparcie w lokalnym języku, walucie i strefie czasowej. Nasze najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne w Dallas w Teksasie ma powierzchnię blisko 140 tysięcy metrów kwadratowych. Codziennie wysyłamy stąd produkty do ponad 650 000 klientów znajdujących się w 223 krajach i terytoriach na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.mouser.com.
2026 - ScioSense is a leading manufacturer of cutting-edge sensor technology that fits today's challenges. ScioSense focuses on humidity, gas/air quality, temperature, pressure, and flow sensor types for customers needing state-of-the-art components or full functional applications.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.