New at Mouser: Renesas Electronics' RA4E2 Microcontrollers for Low-Memory Applications Requiring High-Speed Performance

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


August 9, 2023Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the RA4E2 microcontrollers (MCUs) from Renesas Electronics. Featuring a 100 MHz Arm® Cortex®-M33 core, the RA4E2 MCUs offer an entry-level solution for the design of low-memory, low-pin count, small package applications. The RA4E2 MCUs deliver high-speed performance for applications including smart home devices, consumer electronics, medical devices, and industrial sensor networks.

The Renesas RA4E2 microcontrollers, now available at Mouser, feature a robust range of peripherals, including a 12-bit analog-to-digital converter, a general PWM timer, USB FS device, SCI, SPI, I3C, SSI, CANFD, and HDMI-CEC. The MCUs are compatible with the Open Arm ecosystem, while the devices’ easy-to-use flexible software package supports easy development and migration for a range of designs and applications. The RA4E2 MCUs include 128 Kbytes code Flash memory, 40 KBytes SRAM, and 4 KBytes data flash.

The RA4E2 Microcontrollers are supported by the RA4E2 evaluation kits. The evaluation kits enable users to seamlessly evaluate the features of the RA4E2 MCU group and develop embedded systems applications using the flexible software package and e2 studio integrated development environment (IDE). The rich on-board features along with a range of popular ecosystem add-ons can serve as excellent starting points for designers to develop their custom applications. The RA4E2 evaluation kits support high-speed performance testing and evaluation of safety features.

To learn more about the Renesas RA4E2 microcontrollers, visit https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-ra4e2-microcontrollers/.

To learn more about the RA4E2 evaluation kits, visit https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-ra4e2-kits/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Renesas Electronics — informacje

2026 - Renesas Electronics is a semiconductor company with an outstanding portfolio of global market-leading products. Renesas has the technology and capabilities to deliver almost everything required in an age focusing on human needs, including security technologies, miniaturization and power-saving technologies, networking, and interface technologies. Renesas aims to stay one step ahead and to be the true intelligent chip solution provider — the world leader in its field.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764