Mouser Now Stocking onsemi NCN26010 Ethernet Controller, Providing Reduced Wiring and Costs
June 5, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the NCN26010 Industrial Ethernet Controller from onsemi. This 10BASE-T1S Ethernet controller is designed to provide reliable multi-point communication in industrial settings.
The onsemi NCN26010 is a 10Mb/s, IEEE 802.3cg compliant device including a media access controller (MAC), a PLCA reconciliation sublayer (RS), and a 10BASE-T1S PHY, designed for industrial multi-drop Ethernet networks. The device can enable more than 40 nodes on a single twisted pair, exceeding five times the amount of nodes requested by the IEEE 802.3cg standard, reducing installation cost and set-up complexity. This PHY + MAC controller for 10BASE-T1S can connect to controllers, sensors and other devices without the need for an external MAC.
The NCN26010 reduces in-cabinet wiring up to 70% while significantly increasing bandwidth. In backplanes, it simplifies the layout and power distribution without impacting data rates or latencies. Many applications, such as elevators, will be able to increase data throughput over existing wiring with the device and, due to the ability to carry power over data cables, complex sensor networks can be built upon simple and low-cost cable runs.
The NCN26010 makes an ideal replacement for legacy point-to-point and multi-point industrial communication standards. The T1S MAC/PHY device can replace RS-485, CAN, RS-232, HART and others. As a result, greater data throughput is achieved over existing wiring, eliminating the need to re-pull wires which is often the greatest expense in a networking installation. The NCN26010 also features a proprietary enhanced noise immunity feature which is essential for installations in electrically noisy industrial environments.
The NCN26010 controller is supported by the NCN26010XMNEVB 10BASE-T1S MACPHY evaluation board, the NCN26010BMNEVB Adapter Board, and the NCN26010XMNEVK 10BASE-T1S SPE evaluation kit, all available from Mouser.
To learn more about the onsemi NCN26010 Industrial Ethernet Controller, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-ncn26010/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
2026 - onsemi is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.