onsemi's AR0145CS Hyperlux SG Image Sensors, Now at Mouser, Accurately Capture Moving Scenes
May 6, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the AR0145CS Hyperlux™ SG image sensors from onsemi. The AR0145CS is a 1/4.3 inch CMOS digital image sensor with a 1280 (H) x 800 (V) active-pixel array. Capturing both continuous video and single frames, the AR0145CS sensors are ideal for scanning and industrial inspection applications.
The onsemi AR0145CS Hyperlux SG image sensors, now available at Mouser, offer sophisticated camera features, including auto exposure control, pixel binning, row- and column-skip modes, and windowing. An innovative global shutter pixel design allows the sensors to capture moving scenes with speed and accuracy.
The AR0145CS image sensors include automatic black level calibration (ABLC) and produce clear, low-noise images in low-light and bright scenes. The sensors are programmable through a simple, two-wire interface and include an on-chip trigger mode for synchronization, built-in flash control, and two on-chip phase lock loops (PLLs). With this combination of features, the AR0145CS Hyperlux SG image sensors are suitable for a wide range of applications, including bar code scanners, gesture recognition, augmented reality, biometrics, surveillance, HD video, and machine vision.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-ar0145cs-image-sensors/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
2026 - onsemi is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.