New at Mouser: onsemi AF013x Hyperlux ID 1.2MP iToF Sensors for Industrial Automation and Machine Vision Applications

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


Learn more about the AF013x Hyperlux iToF sensors
Learn more about the AF013x Hyperlux iToF sensors

August 25, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new AF013x Hyperlux™ ID 1.2MP indirect time of flight (iToF) sensors from onsemi. The AF013x are matrix sensors for 3D imaging of fast-moving objects for factory automation, drones, computing, metrology, robotics, machine vision, biometrics, future retail, intelligent logistics, and 3D modeling applications.

The onsemi AF013x Hyperlux series, available from Mouser, are real-time, indirect time-of-flight (iToF) sensors offering high precision, long-distance measurements and 3D imaging of fast-moving objects using onsemi's new proprietary global shutter pixel architecture and on-board storage. Featuring a 1/3.2" optical format and on-chip dual laser driver controls, onsemi's Hyperlux sensors offer modulation frequencies up to 200MHz, and laser eye-safety thresholds, with back-side illuminated (BSI) CMOS global shutter depth and imaging. The AF0130 iToF image sensor offers a depth-processing ASIC stacked below its pixel area, processing ASIC depth, confidence, and intensity maps at high speeds from its laser-modulated exposures. The AF0131 is geared toward designs with off-chip depth calculation.

The AF0130 Hyperlux sensor can capture an entire scene and simultaneously process depth measurement in real-time, addressing the limitations of standard iToF sensors and enabling depth sensing up to 30 meters or four times further than standard iToF sensors. Additionally, the AF013x sensor family can produce monochrome (black and white) images and depth information simultaneously, providing a comprehensive view of the environment without requiring separate sensors for visual and depth data.

Mouser also stocks the onsemi AF0130CSSM30SMKAH3-GEVK and AGBENECS-GEVK evaluation boards supporting development of applications based on the AF013x sensors.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-af013x-itof-sensors/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

About onsemi

2026 - onsemi is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end markets, the company is accelerating change across megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world's most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764