Octavo Systems OSDZU3 AMD Zynq UltraScale+ ZU3 SiP, Now at Mouser, Delivers Performance and Flexibility Without Complexity

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


Learn more about the OSDZU3 SiP
Learn more about the OSDZU3 SiP

February 19, 2026Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the OSDZU3 AMD Zynq UltraScale+ ZU3 System-in-Package (SiP) from Octavo Systems. The OSDZU3 SiP provides a fast and flexible way to develop systems around the AMD Zynq® UltraScale+™ MPSoC. The OSDZU3 SiP speeds up the development of CG devices for motor control, sensor processing and fusions, and traffic engineering; EG devices for flight navigation, data centers, and cloud computing security; and EV devices for smart division, interactive displays, and video processing.

The Octavo Systems OSDZU3 SiP, now available at Mouser, enables developers to leverage the power of the UltraScale+ MPSoC while reducing design complexity. The OSDZU3 SiP integrates a ZU3 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC, two Infineon IRPS5401 PMICs, up to 2GB (16Gb) LPDDR4, QSPI Flash, EEPROM, two oscillators, and passive components into a single BGA package. This comprehensive integration reduces the time it takes to develop applications by months, allowing users to go to market faster or add additional features to their products. The OSDZU3 SiP provides access to all ZU3 peripherals, including PCIe® Gen2, USB3.0, SATA 3.1, and DisplayPort, among others. In addition, the OSDZU3 SiP's power modes allow designers to leverage all power modes supported by the ZU3.

Mouser also stocks the OSDZU3-REF, a full-featured development and evaluation platform for the OSDZUS SiP. The OSDZU3-REF serves as a carrier board for the SiP and features an extensive set of peripherals, including USB 3.0, SATA, DisplayPort, Gigabit Ethernet, and LVDS touch-panel support. It also offers a host of expansion options, including an FMC LPC header, PS and PL PMOD headers, and 100-mil headers, enabling users to easily customize and prototype.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/octavo-systems/octavo-systems-osdzu3-sips/

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Octavo Systems — informacje

2026 - Octavo Systems was founded by four senior semiconductor technology leaders with a mission to bring high-performing system-in-package capabilities to the masses. The company’s technology and design innovations are making this technology more accessible to all, allowing for the continued development of smaller, cheaper, and more innovative products.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764