Nordic Semiconductor's nRF54L Bluetooth Low Energy SoC, Now at Mouser, Delivers Superior Processing Power for Wireless IoT Applications

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


April 30, 2025Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the nRF54L Bluetooth® Low Energy system-on-chip (SoC) solutions from Nordic Semiconductor. Compact and ultra-low-power, the nRF54L series supports medical and smart home devices, industrial IoT, gaming controllers, and other IoT applications.

The Nordic Semiconductor nRF54L Bluetooth SoCs, now available at Mouser, feature an Arm® Cortex®-M33 processor running at 128 MHz. The nRF54L15, the first SoC in the nRF54L series, offers a new best-in-class multiprotocol radio and advanced security features. The processor delivers double the processing power of its predecessor while simultaneously lowering power consumption. The nRF54L SoC includes a 2.4 GHz radio offering up to +8 dBm Tx power in 1 dB increments and -98 dBm Rx sensitivity for 1 Mbit/s Bluetooth LE.

The radio supports all Bluetooth 5.4 features, Bluetooth Mesh, Thread, and Matter, and is equipped for future Bluetooth specification updates. The nRF54L series also offers hardware architecture built using TSMC's 22ULL® process technology to reduce leakage and enhance performance for IoT applications. The nRF54L series achieves the PSA Certified Level 3 IoT security standard with advanced features, including secure boot, secure firmware update, and secure storage. Three variants are available: the nRF54L15 with 1,524 KB non-volatile memory (RRAM) and 256 KB RAM; the nRF54L10 with 1,022 KB RRAM and 192 KB RAM; and the nRF54L05 with 500 KB RRAM and 96 KB RAM. The nRF54L series devices are also available in two different packages: a 6 mm x 6 mm QFN or the ultra-compact 2.4 mm x 2.2 mm WLCSP for space-limited designs.

The Nordic Semiconductor nRF54L15 Development Kit is a pre-certified, single-board evaluation and prototyping platform based on the nRF54L. The development kit features a pre-mounted nRF54L15 and can also emulate the nRF54L10 and nRF54L05 wireless SoCs. The affordable single-board development kit makes all features of the wireless SoC series available to the developer.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nordic-semiconductor/nordic-nrf54l-ble-socs/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

About Nordic Semiconductor
2026 - Nordic Semiconductor is a fabless semiconductor company specializing in wireless communication technology that powers the IoT. The company's award-winning Bluetooth Low Energy solutions pioneered ultra-low power wireless, making Nordic the global market leader. The company's development tools shield the developers from RF complexity, allowing anyone with a bright idea to build innovations based on the IoT platform. Today, Nordic's award-winning, high-performance, yet easy to design-in, Bluetooth LE, cellular IoT, and Wi-Fi solutions are used by the world's leading brands in a variety of products, including advanced wearables, smart home, medical, industrial automation, sports and fitness, logistics and transportation, etc..
Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764