Mouser Now Stocking Nexperia's Expanded Range of 650 V Silicon Carbide Schottky Diodes for Industrial Applications

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


September 30, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the PSC1665x silicon carbide (SiC) Schottky diodes, part of Nexperia's expanding portfolio of SiC devices.

The Nexperia PSC1665x SiC Schottky diodes, now at Mouser, are designed to address the challenges of demanding high-voltage applications, including industrial switched-mode power supplies, energy storage, battery-charging infrastructure, motor drives, uninterruptible power supplies as well as photovoltaic inverters for sustainable energy production. These devices are available in real-two-pin (R2P) DPAK TO-252-2 and TO-220-2 packaging for design flexibility.

The merged PiN Schottky (MPS) structure of these devices provides additional advantages over similar SiC diodes, including outstanding robustness against surge currents. This eliminates the need for additional protection circuitry, thereby significantly reducing system complexity and enabling hardware designers to achieve higher efficiency with smaller form factors in rugged high-power applications.

In addition, Nexperia's 'thin SiC' technology delivers a thinner substrate (one-third of its original thickness), which dramatically reduces the thermal resistance from the junction to the back-side metal. This results in lower operating temperature, higher reliability and device lifetime, higher surge current capability, and lower forward voltage drop.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nexperia/nexperia-psc1665x-sic-schottky-diodes/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Nexperia — informacje

2026 - Nexperia, headquartered in the Netherlands, is a global semiconductor company with a rich European history and over 12,500 employees across Europe, Asia, and the United States. As a leading expert in the development and production of essential semiconductors, Nexperia’s components enable the basic functionality of virtually every electronic design in the world – from automotive and industrial to mobile and consumer applications.

The company serves a global customer base, shipping more than 100 billion products annually. These products are recognized as benchmarks in efficiency – in process, size, power, and performance. Nexperia's commitment to innovation, efficiency, and stringent industry requirements is evident in its extensive IP portfolio, its expanding product range, and its certification to IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 standards.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764