Murata Type 2LL Wi-Fi 6/Bluetooth/802.15.4 Module, Now at Mouser, Enables IoT, Wireless, and Gateway Applications
June 11, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new ultra-compact Type 2LL Wi-Fi® 6/Bluetooth®/802.15.4 module from Murata. The Type 2LL module is a small, high-performance solution designed to enhance connectivity and efficiency in various IoT, handheld wireless, and gateway applications.
The Murata Type 2LL module, available from Mouser, is based on the IW610G tri-radio system-on-chip (SoC) from NXP® Semiconductors, which integrates Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4, and 802.15.4 radios into a compact solution, providing robust wireless communication capabilities.
The Wi-Fi 6 subsystem offers improved network efficiency, reduced latency, and an extended range, while the Bluetooth LE radio supports high-speed data rates and long-range communication. Additionally, the 802.15.4 radio offers PHY data rates of up to 114.7 Mbps on Wi-Fi and 2 Mbps on BLE. The Wi-Fi supports SDIO v3.0 DDR50 interfaces, while the Bluetooth section facilitates a high-speed 4-wire UART interface and PCM for audio data.
The Type 2LL module is packaged in an impressively small, shielded form factor (8.8 × 7.7 × 1.3 mm3) that facilitates integration into size and power-sensitive applications. The Type 2LL employs highly rich, enhanced collaborative coexistence hardware mechanisms and algorithms, enabling optimized collaboration among Wi-Fi, Bluetooth, and 802.15.4 for maximum performance. In IEEE 802.11ax mode, the Wi-Fi operation assists rates of MCS0-MCS9 (up to 256QAM) in 20MHz channels for data rates.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2ll-module/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Mouser to wiodący autoryzowany dystrybutor komponentów elektronicznych i automatyki przemysłowej. W naszej ofercie znajduje się ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 producentów – to najszerszy wybór dostępny od ręki. Nasz dział komponentów elektronicznych obsługuje inżynierów projektantów oraz specjalistów ds. zakupów, wprowadzając na rynek nowe produkty z zakresu półprzewodników, elementów pasywnych, złącz oraz powiązanych technologii elektronicznych. Dział automatyki przemysłowej pomaga firmom projektować, tworzyć i utrzymywać urządzenia oraz procesy produkcyjne, dostarczając najnowsze czujniki, panele, sterowniki PLC i układy sterowania silnikami, które są dostępne w magazynie i gotowe do natychmiastowej wysyłki.
Firma Mouser zapewnia najlepszą w swojej klasie obsługę klienta dzięki 28 oddziałom na całym świecie, które oferują wsparcie w lokalnym języku, walucie i strefie czasowej. Nasze najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne w Dallas w Teksasie ma powierzchnię blisko 140 tysięcy metrów kwadratowych. Codziennie wysyłamy stąd produkty do ponad 650 000 klientów znajdujących się w 223 krajach i terytoriach na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.mouser.com.
2026 - Murata is a worldwide leader in the design and manufacture of ceramic passive electronic components, wireless connectivity modules, and power conversion technologies. Since its establishment in Kyoto in 1944, Murata has contributed to the advancement of society and the evolution of the electronics industry. The company's innovations are used in a wide range of applications, including mobile phones, home appliances, automotive electronics, energy management systems, healthcare devices, and more. Today, Murata is a global enterprise with over 100 offices worldwide. Aspiring to the slogan "Innovator in Electronics®," approximately 48,000 Murata employees strive every day to develop promising new technologies, "world's first" innovations, and products shaping the future of electronics, all to enable customers to realize their vision.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.