Mouser Now Stocking Murata Electronics SCH16T-K10 6-DOF Gyroscope and Accelerometer for Robotics and Drone Applications

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


Learn more about the SCH16T-K10 sensor
Learn more about the SCH16T-K10 sensor

November 20, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new SCH16T-K10 6-degrees-of-freedom (DOF) gyroscope and accelerometer from Murata Electronics. The SCH16T-K10 is the latest addition to Murata's 6-axis inertial measurement unit (IMU) series that delivers new standards in high-performance drone and robotics applications.

The Murata Electronics SCH16T-K10, available from Mouser, offers unparalleled performance in challenging environments by enhancing gyroscope capabilities, providing a dynamic range ten times greater than that of the previous generation of IMUs. The SCH16T-K10 sensor is based on 3D MEMS technology with signal processing managed by a mixed-signal application-specific integrated circuit (ASIC), which has selectable in-application settings featuring an impressive 2000 degrees per second (dps) gyroscope measurement range, and a 16g accelerometer measurement range, making it ideal for drone navigation and other high-performance robotics applications.

The SCH16T-K10 sensor's market-leading vibration rectification capability allows precise measurements in vibrating environments. At the same time, its mechanical robustness ensures durability under high shocks, ensuring that measurements remain accurate and unsaturated even in dynamic conditions. The SCH16T-K10 features include a SafeSPI v2.0 interface, 20-bit and 16-bit output data, extensive self-diagnostics, and a compact SOIC-24 package with an 11.8 ×13 mm2 footprint.

Application development based on the SCH16T-K10 is supported by the SCH16T-K10-PCB sensor board, which features a pre-mounted SCH16T-K10 IMU, pin headers, and all required passive components. The sensor board provides an example application circuit, allowing rapid prototyping when incorporated into existing designs.

To learn more about the SCH16T-K10, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-sch16t-k10-gyroscopes-accelerometers/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Murata — informacje

2026 - Murata is a worldwide leader in the design and manufacture of ceramic passive electronic components, wireless connectivity modules, and power conversion technologies. Since its establishment in Kyoto in 1944, Murata has contributed to the advancement of society and the evolution of the electronics industry. The company's innovations can be found in a wide range of applications: mobile phones, home appliances, automotive electronics, energy management systems, healthcare devices, and more. Today, Murata is a global enterprise with over 100 offices worldwide. Aspiring to the slogan, “Innovator in Electronics®,” approximately 48,000 Murata employees strive every day to develop promising new technologies, “world’s first” innovations, and products shaping the future of electronics, all toward enabling customers to realize their vision.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764