Mouser Electronics Stocking Latest High-Frequency Radio Identification Solutions from Molex

Do natychmiastowej publikacji

Połącz się z nami


December 14, 2023Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is stocking the latest Radio Frequency Identification (RFID) High-Frequency (HF) Solutions from Molex. These high-frequency RFID solutions provide versatile, robust, and compact asset tracking and identification capabilities for healthcare, industrial, and automotive applications and environments.

Molex's new, innovative High-Frequency RFID Solutions, available from Mouser, feature a variety of frequencies (13.56 MHz to 960 MHz) and designs, including both domestic and international UHF variants, enabling cost-effective, efficient, and accurate monitoring of inventory and assets. The RFID-High-Frequency portfolio also offers RFID labels, hard tags, ferrite tags, cable tie tags, molded PCB RFID tags, flexible tags, and tags for metal and non-metal surfaces.

These passive RFID tags are powered by using the electromagnetic energy transmitted from an RFID reader. When a passive RFID tag is scanned by a reader, the reader transmits energy to the tag which powers it enough for the chip and antenna to relay information back to the reader.

These products all operate in harsh conditions from -40°C to +85°C temperature ranges and include IP65 and IP68 protection ratings, making them ideal for use in harsh environments. Mouser provides design engineers with access to over 31,000 Molex products in stock and ready for shipment.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/molex/molex-rfid-high-frequency-solutions/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764