Now at Mouser: Microchip PIC16F18x MCUs Optimized for Sensor Node Applications

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


August 9, 2022 Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the PIC16F18015/25/44/45 and the PIC16F18126/46 families of microcontrollers from Microchip Technology. Specifically designed for developers requiring an 8-bit microcontroller to accompany their sensor designs, these two families deliver a variety of feature-rich capabilities that support sensor signal conditioning and real-time control functionality at an affordable price.

For the more cost-sensitive sensor and control applications, the PIC16F18015/25/44/45 microcontrollers provide a balance of flash memory (ranging from 7 KBytes to 14 Kbytes), robust control and peripheral capabilities, and speeds up to 32 MHz. All devices in this family include up to 256 bytes of EEPROM, a 10-bit analog-to-digital converter with computation (ADCC), automated capacitive voltage divider (CVD) techniques for advanced capacitive touch sensing, an 8-bit digital-to-analog converter (DAC) module, three PWMs with two additional capture/compare PWMs, and a complementary waveform generator (CWG). Also included are four configurable logic cells for further control functionality and a healthy array of communication peripherals.

By contrast, the PIC16F18126/46 microcontrollers, though similar in memory and operating speed to the PIC16F180xx family, provides a feature set geared more toward higher-end sensor applications requiring additional digital functionality, higher resolution and precision timing. Features in this family include 28 KBytes of program flash memory, a 12-bit differential ADCC, two 8-bit DACs, a 16-bit PWM peripheral and a CWG. This family of devices also provides four configurable logic cells for further control functionality and various communication peripherals.

To learn more about the PIC16F18015/25/44/45 family, visit https://www.mouser.com/new/microchip/microchip-pic16f18015-25-44-45-mcus/. For more information on the PIC16F18126/46 family, go to https://www.mouser.com/new/microchip/microchip-pic16f18146/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764