Now at Mouser: Lattice Semiconductor CertusPro-NX Versa Evaluation Board for Rapid Prototyping of FPGA Designs
March 2, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the CertusPro™-NX Versa evaluation board from Lattice Semiconductor. Designers can use the CertusPro-NX Versa board to explore and experiment with the features of the CertusPro-NX Field-Programmable Gate Array (FPGA).
The Lattice Semiconductor CertusPro-NX Versa evaluation board, now at Mouser, allows engineers to rapidly prototype and test applications based on the CertusPro-NX FPGA. The evaluation board supports a 128-MB Serial Peripheral Interface (SPI) flash with a quad read feature. The board also features an on-board download controller for programming the CertusPro-NX FPGA device. The evaluation board can be used to expand CertusPro-NX FPGA usability with SFP, PCIe, and CSI interfaces, a MIPI CSI-2 camera connector, a USB3 Controller, Raspberry PI HAT, and Pmod connectors, with access to two SerDes channels. The CertusPro-NX Versa evaluation board kit includes a 12V adapter and international plug adapters, a USB cable for programming via PC, and a quick-start guide. Easy-to-use resources, such as jumpers, LED indicators, push buttons, and switches, are available for user-defined applications.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/lattice-semiconductor/lattice-certuspro-nx-versa-evaluation-board/. For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
2026 - Lattice Semiconductor is the low-power programmable leader, solving customer problems across the network, from the Edge to the Cloud, in the growing communications, computing, industrial, automotive, and consumer markets. Through differentiated low power, small-sized programmable logic products and related solutions, long-standing relationships, and commitment to world-class support, Lattice enables its customers to quickly and easily unleash their innovation to create a smart, secure, and connected world. In addition to innovative FPGAs, Lattice provides customers with a comprehensive support ecosystem that includes powerful, easy to use design tools, IP cores, reference designs, development kits, and local technical support.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.