Laird Antennas' Trigger Family of Under-Dash Telematics Antennas Now at Mouser
November 29, 2021 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the Trigger under-dash antenna family from Laird Antennas. The innovative five-port VPJ and four-port VQJ Trigger devices are IP67-rated, multiport/multiband telematics antennas that offer exceptional cellular 3G/4G/5G/ISM/CBRS, Wi-Fi and GNSS functionality for automotive and Internet of Things (IoT) applications, including transportation, public safety, fleet operations, asset tracking, and in-vehicle and to-vehicle communications.
Laird Antennas VxJ Trigger antennas, available from Mouser Electronics, feature a unique L-shaped format and dual-axis VHB adhesive backing, enabling quick and secure mounting in awkward locations. The antennas can be covertly mounted alongside or over bulky non-metallic objects, such as ventilator ducts, with no drilling required. This allows the devices to be mounted closer to the vehicle's router or gateway, usually located under the dashboard or a seat or in the trunk.
Each Trigger antenna comes with vertical and horizontal V-Pol/H-Pol cellular radiating elements within the same antenna to provide better coverage while offering substantial signal performance improvements and more consistent connectivity and data throughput than traditional antennas. With optimized performance and excellent around-the-vehicle coverage, the Trigger family of devices can be used in either dense urban environments or remote locations where signals may be weak or obstructed.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/laird-connectivity/laird-4-5-port-trigger-under-dash-antennas/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.