Mouser-Backed Formula E Team Takes On High-Speed Mexico Course

Molex, TTI, AVX Join Mouser to Support All-Electric Motorsports
Do natychmiastowej publikacji

Połącz się z nami


June 17, 2021Mouser Electronics will be cheering on the DRAGON / PENSKE AUTOSPORT Formula E racing team as they blast through to Rounds 8 and 9 in a doubleheader at the Puebla E-Prix on June 19 and 20. The Formula E series is moving its Mexico race from the city’s capital to the colorful city of Puebla at the Autodromo Miguel E. Abed.

Mouser is partnering with the team throughout the 2020–21 ABB FIA Formula E Championship racing season, in collaboration with TTI, Inc. and valued suppliers Molex and AVX. This is the seventh-straight year that Mouser and Molex have sponsored Formula E racing.

The Formula E series features cars that are powered solely by electricity and represent a vision for the future of the motor sports industry, serving as a framework for research and development around zero-emission motoring. The Gen2 cars offer a huge step forward in electric vehicle racing technology, with maximum power of 250 kW and speeds up to 280 km/h. Racing is all about speed and endurance, and racing sponsorships are an innovative way for Mouser to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies from its manufacturer partners.

For the Puebla E-Prix, the team’s new reserve driver, Joel Eriksson, will step in for Nico Müller, while Sérgio Sette Câmara will once again be behind the wheel of the No. 7 car.

Fans can cast a vote for Eriksson and Sette Câmara in FANBOOST, which allows fans to play an active role in influencing the outcome of the race. FANBOOST gives fans the opportunity to vote for their favorite driver and award them an extra boost of power during the race. The five drivers with the most FANBOOST votes are awarded a significant burst of power, which they can deploy in a 5-second window during the second half of the race. FANBOOST voting for the Puebla E-Prix opened June 16 and is available up to 15 minutes into the race.

For more information about Formula E and to register and vote in FANBOOST, visit https://www.mouser.com/formula-e.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764