Go Micro with New Bosch BMA530 and BMA580 MEMS Accelerometers from Mouser

World's Smallest Accelerometers Offer Big Performance
Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


Bosch BMA530 and BMA580 accelerometers

July 3, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the new BMA530 and BMA580 accelerometers from Bosch. The BMA530 and BMA580 are some of the world's smallest acceleration sensors for space-constrained applications like wearables and hearables.

The Bosch BMA530 and BMA580 accelerometers, available from Mouser, offer big performance in one of the industry's smallest packages for design engineers requiring easy implementation without detailed application knowledge. Built-in features enable the BMA530 to track motion activities with a step counter that is especially suitable for wearables. At the same time, the BMA580 targets hearables with voice activity detection that features bone conduction. Typically, microphones consume a lot of power in hearables because they need to be "always-on" to listen for voice activity, but bone conduction detects the vibration of the user's voice to wake the device from sleep for increased power savings in a miniature sensor size.

Compared to Bosch's previous generation accelerometers, the BMA530 and BMA580 have a 76 % smaller footprint (down from 0.95 mm to 0.55 mm.) in an innovative Wafer Level Chip Scale Package (WLCSP), making them easy to place on a PCB and integrate into portable products, while offering a flexible set of connectivity options, including an I3C® interface.

The BMA530 and BMA580 accelerometers are supported by the BMA530 and BMA580 shuttle boards, available for order from Mouser. The shuttle boards, when used in conjunction with the Bosch Application board which is available to order, provide an example application circuit, allowing rapid prototyping when incorporated into existing designs.

To learn more about the BMA530, visit https://www.mouser.com/new/bosch/bosch-bma530-accelerometers/.

To learn more about the BMA580, visit https://www.mouser.com/new/bosch/bosch-bma580-accelerometers/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Bosch — informacje

2026 - The Bosch Group, a leading global supplier of technology and services, is designed to improve quality of life worldwide with products and services that are innovative and spark enthusiasm.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764