Now at Mouser: Analog Devices CN0534 LNA Receiver Reference Design for 5.8GHz ISM Applications
April 6, 2022 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the CN0534 5.8 GHz low-noise amplifier (LNA) receiver reference design from Analog Devices. The circuit provides high gain, robust overpower monitoring, and protection, all in a small footprint. This feature is an excellent addition to any 5.8 GHz ISM band application where low signal strength or distance may be a complication.
Analog Devices CN0534 LNA receiver reference design, available from Mouser Electronics, is a high-performance RF receiver system with +23 dB of gain, optimized for operation at a center frequency of 5.8 GHz. The input is unfiltered, maintaining a noise figure of 2 dB, while a bandpass filter at the output attenuates out-of-band interferers.
The CN0534 circuit includes a high-speed overpower detector and switch that protects sensitive downstream equipment connected to the receiver system. The receiver system automatically returns to regular operation when the RF power level drops within the acceptable range. The RF inputs and outputs are standard SMA connectors, and the entire design is powered from a single Micro-USB connector.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/analog-devices/adi-cn0534-lna-receiver-reference-design/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
Informacje o firmie Analog Devices
2026 - Analog Devices, Inc. funkcjonuje w samym sercu współczesnej cyfrowej gospodarki, przekształcając zjawiska świata rzeczywistego na użyteczne informacje swoim wszechstronnym asortymentem technologii sygnałów analogowych i mieszanych, zarządzania zasilaniem, częstotliwości radiowych, cyfrowej i czujników. Firma obsługuje 125 tysięcy klientów na całym świecie, oferując im ponad 75 000 produktów na rynkach produkcji przemysłowej, telekomunikacji, motoryzacji oraz konsumenckim. Siedziba główna ADI mieści się w Wilmington w stanie Massachusetts, USA. Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej: http://www.analog.com.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.