Now at Mouser: Analog Devices ADMV4540 K-Band Quadrature Demodulator for Satellite Comms
February 24, 2022 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the ADMV4540 K-band quadrature demodulator from Analog Devices. The ADMV4540 is a highly integrated orthogonal demodulator with a built-in synthesizer that is suitable for next-generation K-band high-throughput, ground terminal satellite communication systems requiring a full outdoor unit.
The Analog Devices ADMV4540 quadrature demodulator, available from Mouser Electronics, is a single-chip solution with a supply voltage of 3.3 V and less than 3.2 W of total power dissipation. The device offers an integrated synthesizer with voltage-controlled oscillator (VCO), downconverter, filtering baseband amplifiers, low-noise amplifier (LNA), and Serial Peripheral Interface (SPI) control capabilities that enable designers to condense their designs into a smaller overall footprint.
The device’s RF front end consists of two LNA paths that allow support for multiple antenna polarizations, with an operating frequency range of 17 GHz to 22 GHz. Each path has an optimal cascaded, 5 dB, double-sideband noise figure at maximum gain, where the LNA path is selectable through the device's programmable 4-wire SPI.
The ADMV4540’s integrated fractional-N phase-locked loop and low-phase-noise VCO generate the necessary on-chip local oscillator signal for the device's two double balanced I/Q mixers to enable the LNA output to downconvert to baseband. The demodulator’s excellent matching between channels and the high spurious-free dynamic range (SFDR) overall gain are well suited for satellite communication systems with dense constellations, multiple carriers, and nearby interferers.
For development, Mouser also stocks the ADMV4540-EVALZ evaluation board, which includes a pre-installed ADMV4540 demodulator and all required external components. The board requires the System Demonstration Platform-Serial (SDP-S) controller board, available separately.
To learn more about the Analog Devices ADMV4540 quadrature demodulator, visit https://www.mouser.com/new/analog-devices/adi-admv4540-kband-quadrature-demodulator/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
Informacje o firmie Analog Devices
2026 - Analog Devices, Inc. funkcjonuje w samym sercu współczesnej cyfrowej gospodarki, przekształcając zjawiska świata rzeczywistego na użyteczne informacje swoim wszechstronnym asortymentem technologii sygnałów analogowych i mieszanych, zarządzania zasilaniem, częstotliwości radiowych, cyfrowej i czujników. Firma obsługuje 125 tysięcy klientów na całym świecie, oferując im ponad 75 000 produktów na rynkach produkcji przemysłowej, telekomunikacji, motoryzacji oraz konsumenckim. Siedziba główna ADI mieści się w Wilmington w stanie Massachusetts, USA. Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej: http://www.analog.com.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.