New at Mouser: ams OSRAM AS7050 Medical and Health Sensors for Smart Devices and Wearables

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


June 15, 2022Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now shipping the AS7050 medical and health sensor from ams OSRAM. The AS7050 provides design engineers with next generation biosignal conversion for a variety of applications, including smart devices; heart rate, electrocardiogram (ECG) and photoplethysmography (PPG) monitoring; optical sensor platforms; wearables and more.

The ams OSRAM AS7050, available from Mouser Electronics, is a biosignal sensor analog front end that offers up to eight LED driver outputs, samples up to six photodiode inputs, and includes support for external electrodes, enabling the highest flexibility for multiple LED and photodiode arrangements in different applications. The analog front end provides two analog-to-digital converter (ADC) channels for simultaneous PPG and ECG measurements and an automatic photodiode offset control. The AS7050 sensor operates from a supply voltage range of 1.7 V to 1.98 V and features a 1 MHz fast-mode plus, 400 kHz fast mode, and 100 kHz standard mode through an I²C bus for maximum efficiency.

Mouser also stocks the ams OSRAM Evaluation Kit for the AS7050, which includes a main board and breakout board for full flexibility. The breakout board incorporates a biosensor, temperature sensor, accelerometer, and electrodes that can be reconnected to the main board via flexible printed circuit (FPC) cable or external electrodes. The breakout board can also be connected to a wristband via a Molex PicoBlade connector.

To learn more about the ams OSRAM AS7050 sensor, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-as7050-medical-sensor/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

About ams OSRAM

2026 - The ams OSRAM Group is a global leader in optical solutions. By adding intelligence to light and passion to innovation, ams OSRAM enrich people’s lives. This is what they mean by Sensing is Life. With over 110 years of combined history, their core is defined by imagination, deep engineering expertise, and the ability to provide global industrial capacity in sensor and light technologies. They create exciting innovations that enable our customers in the consumer, automotive, healthcare, and industrial sectors to maintain their competitive edge and drive innovation that meaningfully improves the quality of life in terms of health, safety, and convenience, while reducing impact on the environment.

ams is a registered trademark of ams-OSRAM AG. In addition, many of their products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764