AMobile Solutions SoM-SD520 and SoM-SD720 SoMs, Now Available from Mouser, Enable AI and Machine Vision Applications

Komunikat o nowym produkcie

Połącz się z nami


Learn more about the SoM-SD520 and SoM-SD720 SoMs
Learn more about the SoM-SD520 and SoM-SD720 SoMs

March 10, 2026Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new SoM-SD520 and SoM-SD720 System-on-Modules (SoMs) from AMobile Solutions. These production-ready SoMs are fully optimized for both transformer-based language generation and convolutional neural network (CNN)-based vision analytics. With support for running popular large language models (LLMs), the platform provides powerful AI acceleration for a wide range of AI, human-machine interface (HMI), smart home, smart retail, industrial, and commercial IoT applications.

The SoM-SD520 and SoM-SD720 SoMs are based on the Genio 520 and 720 high-performance Gen-AI IoT system-on-chips (SoCs) from MediaTek. The Genio 520 and 720 AI Platforms deliver up to 10 TOPS with a built-in MediaTek 8th-generation Neural Processing Unit (NPU) and integrate an octa-core CPU with two Arm® Cortex®-A78 processors and six Cortex-A55 processors to optimize performance and power efficiency.

The SoM-SD520 and SoM-SD720 support up to two internal ISPs and six FHD MIPI virtual channels, offer multi-display output (eDP 4K60, DP 5K60), and feature extensive I/O interfaces, making them ideal for multi-camera AI-powered home surveillance systems, in-store AI camera systems, visual defect detection, and interactive signage.

Also available from Mouser, the Genio_520_EVK and Genio_720_EVK evaluation kits are easy-to-use, full-featured prototyping and development platforms for the Genio 520 and 720 chipsets. Both evaluation kits include a main board, camera boards, a 7" LCD with touch display, a pre-installed Wi-Fi® 6 / Bluetooth® 5.2 module, a Wi-Fi antenna, and the required cables. The evaluation kits serve as an accelerator for engineering teams, enhancing development cycles while maintaining high standards of quality and performance, reducing development time, minimizing project risks, and speeding time-to-market.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/amobile-solutions/amobile-som-sd520-sd720-arm-system-on-modules/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

About AMobile Solutions

2026 - AMobile Solutions is a joint investment by MediaTek and ARBOR Technology. The company aims to create next-generation industrial-grade handheld devices and AI machine vision integration solutions. As a leader in rugged handheld devices and tablets, AMobile has established itself as a global brand marketing products in dozens of countries. The company is an expert in rugged communication devices and AIoT machine vision integration. It offers solid handheld communication devices, rugged tablets, machine vision processing, and more. With AMobile's all-in-one production model and as a joint venture of MediaTek, the company has access to the latest chip technology, enabling it to develop and create versatile handheld products for industries such as warehousing, automotive, retail, public safety, healthcare, and military applications. Through specialized industrial design, modular hardware manufacturing processes, and a dedicated software team, AMobile creates products tailored to specific industry applications.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764