Same Sky Thermoelectric Generators, Now at Mouser, Enable Energy Harvesting for Low-Power Applications
March 3, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking Thermoelectric Generators (TEGs) from Same Sky.
Utilizing the temperature difference between the hot and cold of the module to generate usable power, the Same Sky Thermoelectric Generators offer output power from 5.4 up to 21.6 W in packages from 30 x 30 mm to 56 x 56 mm with profiles as low as 3.5 mm. They are ideally used in applications where waste heat is present, like industrial processes, to recover energy that would otherwise be lost.
These TEG modules feature silicone sealing, continuous maximum hot side temperatures up to 300°C, and graphite pad options for a simplified thermal interface. The models also carry open circuit voltages from 8 to 17.7 VDC and AC resistance from 0.25 up to 4.2 ohms measured at 27°C and 1000 Hz.
Applications for the TEG modules include wearables, remote monitoring systems, microelectronics cooling, and geothermal energy.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/same-sky/same-sky-thermoelectric-generators/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.