NXP LPC82x 32-Bit Arm Cortex-M0+ Microcontrollers, Now at Mouser, Offer Value, Integration and Performance for Entry-Level Applications

Informacja prasowa o nowym produkcie

Połącz się z nami


December 20, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LPC82x 32-bit Arm® Cortex®-M0+ microcontrollers from NXP Semiconductors.

The LPC82x microcontrollers are designed for higher integration over the LPC81x MCUs, with a larger memory footprint that doubles maximum flash and SRAM size. The LPC82x offers three select peripherals to ease the transition into the 32-bit space. Furthermore, the switch matrix allows users the flexibility to map pins accordingly to simplify component routing on a PCB.

The NXP LPC82x MCUs feature a SCTimer, which can be configured to generate a variety of timing or PWM waveforms without the intervention of the CPU. To simplify serial communication requirements, the pattern match engine can be configured to generate interrupts from user-configurable Boolean operations on its eight pins. The LPC800 series shares critical pinouts through the range of subfamilies and packages, and customers can easily swap or scale packages and subfamilies as required.

Applications for the LPC82x microcontrollers include automotive, industrial, mobile, smart city and smart home. 

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-lpc82x-mcus/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

NXP Semiconductors — informacje

2026 - NXP Semiconductors enables secure connections and infrastructure for a smarter world, advancing solutions that make lives easier, better and safer. As the world leader in secure connectivity solutions for embedded applications, NXP is driving innovation in the secure connected vehicle, end-to-end security and privacy and smart connected solutions markets.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764