Maxim Integrated MAX78002 Artificial Intelligence Microcontroller Now Shipping from Mouser
March 31, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the MAX78002 Artificial Intelligence (AI) microcontroller from Maxim Integrated.
The Maxim Integrated MAX78002 is an AI microcontroller optimized to enable neural networks to execute
at ultra-low power and live at the edge of the Internet of Things (IoT). The device combines energy-efficient AI processing with an ultra-low-power design. This hardware-based CNN accelerator enables battery-powered applications to execute AI inferences while expending only millijoules of energy.
The MAX78002 is an advanced system-on-chip featuring an Arm® Cortex®-M4 with FPU CPU for efficient system control with an ultra-low-power deep neural network accelerator. The CNN engine has a weight storage memory of 2 MB and can support 1-, 2-, 4-, and 8-bit weights (supporting networks of up to 16 million weights). The CNN weight memory is SRAM-based so that AI network updates can be made on the fly. The CNN engine also has 1.3 MB of data memory. The CNN architecture is highly flexible, allowing networks to be trained in conventional toolsets like PyTorch® and TensorFlow®, then converted for execution on the MAX78002 using tools provided by Analog Devices. The device is supported by the MAX78002 evaluation kit, also available from Mouser Electronics.
Applications for the MAX78002 Artificial Intelligence microcontroller include factory robot and drone navigation, industrial sensors and process control, inline quality assurance vision systems, smart security cameras and portable medical diagnostics equipment.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/maxim-integrated/maxim-max78002-microcontrollers/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
2026 - Maxim Integrated, firma inżynierska dla inżynierów, rozwiązuje najtrudniejsze problemy projektantów, umożliwiając im wprowadzanie innowacji konstrukcyjnych. Szeroka oferta firmy w zakresie wysokowydajnych półprzewodników, w połączeniu ze światowej klasy narzędziami i wsparciem technicznym, zapewnia niezbędne rozwiązania analogowe, gwarantujące między innymi wydajne zasilanie, precyzyjne pomiary, niezawodną łączność, solidną ochronę oraz inteligentne przetwarzanie. Projektanci z takich branży, jak motoryzacja, komunikacja, produkty konsumenckie, centra przetwarzania danych, opieka zdrowotna, przemysł oraz IoT (Internet rzeczy), ufają firmie Maxim, gdyż pomaga im ona szybko opracowywać mniejsze, inteligentniejsze i bezpieczniejsze projekty. Dowiedz się więcej pod adresem https://www.maximintegrated.com.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.