Diodes Incorporated AL5958Q 48-Channel Matrix LED Driver, Now at Mouser, Enables Automotive Heads-Up Displays
November 24, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AL5958Q 48-channel matrix LED driver from Diodes Incorporated.
The Diodes Incorporated AL5958Q LED driver is AEC-Q100 qualified and supports dynamic applications ranging from no scan to 32 scans when two or more devices are connected. This device features 16 integrated NMOS switches and distinctive multiplex pulse density modulation (M-PDM) technology, which increases the refresh rate of dynamic scanning systems. The AL5958Q driver operates within a 3V to 5V input voltage range and provides 48 constant current sourcing outputs, delivering up to 20mA of high-accuracy current for each LED channel string. The AL5958Q provides good channel-to-channel current accuracy, as well as device-to-device current matching of ±1.5%.
Suitable applications for the Diodes Incorporated AL5958Q driver include automotive environments, such as heads-up displays, central information displays, cluster displays, grill lights, and interior lights.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/diodes-inc/diodes-inc-al5958q-led-drivers/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.
2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.
Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.