Now at Mouser: ams AS5116 Magnetic Position Sensor for Automotive Motor Control

Informacja prasowa o nowym produkcie

Połącz się z nami


September 9, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AS5116 on-axis magnetic position sensor from ams.

The ams AS5116 on-axis magnetic position sensor is a contactless sensor for accurate angular measurement over a full mechanical turn of 360°. This sensor features a robust architecture based on Hall sensor technology that measures the orthogonal component of the flux density (Bz) over a full-turn rotation. The AS5116 magnetic position sensor uses a simple two-pole magnet rotating over the center of the package to measure the angle. This magnet can be placed above or below the device and the absolute angle measurement provides an instant indication of the magnet's angular position. The angle information is provided by means of buffered differential sine and cosine voltages. This sensor offers high reliability, durability, low output noise, and high precision analog output. The ams AS5116 on-axis magnetic position sensor is AEC-Q100 qualified for use in automotive applications.

Applications for the ams AS5116 sensor include rotor angle sensing of electric commutated motors, electric power steering systems, electric pumps, actuators in transmission systems, starter and generator systems, and other 360° angle measurement solutions.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/ams/ams-as5116-hsot-magnetic-position-sensor/.

 

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764