Mouser Now Stocking ams AQAA-20 BELAGO 1.1 Dot Projector

Informacja prasowa o nowym produkcie

Połącz się z nami


August 24, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AQAA-20 BELAGO 1.1 dot projector from ams

The ams AQAA-20 BELAGO 1.1 dot projector is a proprietary infrared dot-pattern illuminator for stereoscopic imaging and structured light platforms with an eye-safety feature. It produces a focus-free, high-contrast dot pattern that algorithms can use to address low-texture situations and achieve high-accuracy depth maps. An additional benefit of the dot pattern is a reduction of the computational load required to perform the depth calculation. The ams AQAA-20 BELAGO 1.1 dot-pattern illuminator is provided in a miniature package that is compatible with standard lead-free reflow processes. As such, it can be successfully used onboard a great variety of 3D sensing platforms, from mobile to IoT to robotics, both for stereoscopic imaging and structured light. AQAA-20 BELAGO 1.1 emitters project 5k dots, focus-free, in a random pattern at 940nm.

Applications for the AQAA-20 BELAGO 1.1 dot projector include 3D cameras, mobile devices, Industrial access control, secure payment stations, and robotics.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/ams/ams-aqaa-20-belago-dot-projector/.

Firma Mouser to autoryzowany globalny dystrybutor, który oferuje najszerszy wybór półprzewodników i podzespołów elektronicznych — dostępnych na stanie i gotowych do wysyłki. Klienci firmy Mouser mogą oczekiwać w 100% certyfikowanych, oryginalnych produktów, których pochodzenie od każdego partnera produkcyjnego jest w pełni identyfikowalne. Aby przyśpieszyć pracę klientów nad tworzeniem nowych projektów, witryna firmy Mouser jest wyposażona w obszerną kolekcję zasobów technicznych, m.in. Centrum zasobów technicznych. Ponadto umożliwia dostęp do kart katalogowych produktów, projektów referencyjnych dotyczących poszczególnych dostawców, uwag na temat zastosowań, technicznych informacji o projektach, narzędzi inżynierskich i innych potrzebnych materiałów.

O Mouser

2026 - Firma Mouser Electronics jest autoryzowanym dystrybutorem półprzewodników i podzespołów elektronicznych skoncentrowanym na wprowadzaniu nowych produktów pochodzących od partnerów produkcyjnych. Witryna mouser.com, która służy globalnej społeczności inżynierów elektroników i klientów, jest dostępna w wielu językach, obsługuje wiele walut i oferuje ponad 6,8 miliona produktów od ponad 1200 wytwórców. Firma Mouser ma 28 ośrodków wsparcia na całym świecie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie obsługę w lokalnych językach oraz w lokalnej walucie i strefie czasowej. Firma wysyła towary do ponad 650 000 klientów z ponad 223 krajów i terytoriów ze swojego nowoczesnego centrum o powierzchni 93 000 metrów kwadratowych, które znajduje się w obszarze metropolitalnym Dallas w Teksasie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://www.mouser.com.

Znaki handlowe

Mouser i Mouser Electronics to zarejestrowane znaki handlowe firmy Mouser Electronics, Inc. Wszystkie inne produkty, logotypy i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Starszy Wiceprezes ds. Marketingu
+1 (817) 804-3833
W sprawie zapytań prasowych prosimy o kontakt:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i relacji z mediami
+1 (817) 804-7764